アナログ回路設計エンジニア
弊部門では、リチウムイオンバッテリ制御用ICの高性能化に対する市場要求に応えるべくPC,Mobile,産業等の幅広いアプリケーションについてリチウムイオンバッテリ制御用ICの開発を行っています。私たちの技術が活躍するフィールドはますます広がり、その先にはまだ多くの可能性が広がっています。次世代の市場ニーズにいち早く応え、お客様が必要とする製品を最適なタイミングで届けるためには、用途ごとの製品ラインアップをさらに進化させ、開発力そのものを高めていくことが不可欠です。そこで私たちは、アナログ回路設計の専門性を活かしながら、新たな発想で技術の可能性を切り拓き、次世代の製品開発・設計を力強くリードしていただける人材を求めています。
【業務内容】
リチウムイオンバッテリ制御用ICの開発業務
・アナログ回路設計
・製品評価・解析
【MUST】
・アナログ回路設計経験3年以上
・CadenceのVirtuoso設計環境での設計経験
・BCDプロセスでの設計経験
・基本的なアナログ回路の設計スキル保有:BGR、LDO、OSC、OPAMP、コンパレータ等。
【WANT】
・ICレイアウト設計に関する基礎知識
・高耐圧30V~100VBCDプロセスでの設計経験
・マイコン、FW制御に関する基礎知識
・アナログ回路のテスティング/評価経験
・A/D,D/A チャージポンプ、電流検出回路、ドライバー設計に関する知識が望ましい。
ルネサスは、「To Make Our Lives Easier(人々の暮らしをより豊かで快適にする)」というPurposeのもと、組込み半導体ソリューションを提供するグローバル企業です。世界30か国以上で活躍する21,000人を超えるエンジニアや課題解決のプロフェッショナルとともに、自動車、産業、インフラ、IoT分野における世界最先端のテクノロジー開発に携わり、より安全で、健康的で、環境にやさしく、スマートな未来の実現に貢献しています。
ルネサスでは、「TAGIE(Transparent、Agile、Global、Innovative、Entrepreneurial)」を企業文化の中核としています。TAGIEは、私たちの働き方や成長のあり方、そしてPurposeの実現に向けた取り組みを支える共通の価値観です。この協調的な精神と挑戦するマインドセットが、半導体技術を通じた産業の変革と、世界中の人々の暮らしへの貢献を可能にしています。
私たちは、競争力のある報酬制度に加え、充実した福利厚生をご用意しています。福利厚生の詳細については、選考プロセスの中でご案内いたします。
私たちとともに未来を創造する挑戦に、ぜひ参加しませんか。皆さまからのご応募をお待ちしております。