パワエレ機器のモデルベース開発 Application Engineer
この欠員は期限切れです。 下の同様の職務を参照してください...
モータ制御,充電器,電源などのパワエレ機器の制御におけるモデルベースデザイン(MBD)を支援するツールの開発リーダーまたはメンバーとなり,以下を遂行:
・シミュレータ上で作成した制御モデルから実機評価ボード向け専用ソフトウェアコードを生成する支援ツールの開発(開発プロジェクトの実行,リーディング)
・シミュレーターと評価ボードのリアルタイム連携を行う機能実現に向けたツール仕様策定
・ユーザーフィードバックをもとにした新たなMBD支援機能の開発提案
・上記MBD支援ツールに関する顧客サポート
【Must】
・回路/制御シミュレータ(Matlab,PSIM,PLEX,等)によるアルゴリズム検討や製品開発の業務経験
・シミュレータで開発したソフトウェアを用いて、ハードウェアを組み合わせた実験・評価経験
英語:日常会話ができる (TOEIC 600点程度)
日本語:ビジネス会話ができる
【WANT】
・モータ制御または電源制御アルゴリズムの知識とソフトウェア作成経験
・マイコンに関する技術知識(ハードウェアおよびソフトウェア)
年間100億個以上のモータが使用されていますが、工場の省人化に伴うロボットや自動化装置導入の加速、家電機器(エアコン、冷蔵庫、洗濯機等)の新興国でのさらなる需要増といった従来からの用途に加えて、高齢化に伴うアシストロボットや小型乗り物、さらには小型医療機器の増加等、モータを用いた新たなアプリケーションが増えており、モータを用いた市場がさらなる広がりを見せています。また,近年の環境問題に対する意識の高まりから,太陽光発電システムの普及や電源の省エネ化がさらに加速されることが予想されています。
このような市場の動きに対して、ルネサスでは従来からの産業向け、家電機器向けのモータ制御分野ではW/Wトップクラスのマイコンのシェアを持っていますが、今後の新たなアプリケーションの増加に応えていくために、マイコンを中心としたモータおよび電源をはじめとしたパワエレ機器の制御ソリューションならびにユーザーエクスペリエンス(UX)のさらなる拡充・強化・改善が必要となっています。
そのため、今回、モータ制御技術を軸として、パワエレ機器に関する新たな製品・ソリューション・UX強化を進めていく活動を共にリード・チャレンジしていくメンバを募集します。
ルネサスは「人々の暮らしを楽(ラク)にする」技術で持続可能な将来を築いていく日本を代表する半導体企業です。自動運転やIoTなど多様な分野において、先進的な製品やソリューションを提供しています。当社の製品は、世界中の主要な電子機器メーカーに採用され、日々の暮らしに欠かせない身の回りのあらゆる電子機器に使用されています。 当社では世界25カ国の製造・開発・販売拠点において20,000人以上の従業員が働いています。グローバルチームとして、すべての従業員が、行動指針である「Renesas Culture」をもとに、互いに学習、協力、成長、目標に向けて前進しながら、日々さまざまな課題解決に取り組んでいます。 当社を取り巻く環境は近年の活発な大型M&Aを含めて、他に類を見ないほどダイナミックに動いています。今後もインフラやデータエコノミー関連の急成長市場でのシェア拡大や、産業/IoTや自動車分野でのプレゼンス強化を図ります。変化の激しい中、グローバルチームの一員として、私たちと一緒に持続可能な将来を築いていただける方をお待ちしています。
- エンジニア
- 小平市
- No
求人ID
20013497_2024-07-09