JUMP TO CONTENT

HPC High-Speed I/F Engineering Manager

この欠員は期限切れです。 下の同様の職務を参照してください...


Job Description

【募集背景】

自動車の電動化・知能化が急速に進む中、車載SoCはクルマの価値を左右する中核技術となっています。
R-Carシリーズは、CPU、高速インタフェース、メモリ、AI/ビデオ、機能安全、セキュリティなど、多数のSoC IPを高度に統合した、大規模かつ高機能な車載SoCとして進化を続けてきました。
当部門では、こうした次世代車載SoCの開発を継続的に推進するため、自社IP開発に加え、導入IPの選定・組み込みを含めたSoC IP開発体制の強化を進めています。
特に、高速インタフェースサブシステムをはじめとする中核領域では、開発規模や技術難易度の高まりを背景に、技術判断と組織運営の両面を担える人材の重要性が一層高まっています。
本募集は、高速インタフェースサブシステム開発を軸に、技術と組織の両面から開発をリードし、将来に向けた開発体制の強化に貢献いただける人材を迎えることを目的としています。

【業務内容】

  • 車載SoC(R-Carシリーズ)における 高速インタフェースサブシステム全体の設計・開発を統括する課長級マネージャー として、組織運営および技術判断の両面に責任を持ち、開発をリード
  • PCIe, UCIe, USB, UFSを含む高速インタフェースサブシステムについて、仕様方針・アーキテクチャ方針を策定し、設計レビューや技術判断を通じて品質を担保
  • 性能・消費電力・品質・スケジュール・リソースの制約を踏まえ、サブシステムとしての優先度判断および最終的な意思決定を実施
  • SoCアーキテクト、他サブシステム責任者、プロジェクトマネジメントと連携し、部門横断での調整を行いながらSoC全体最適を推進
  • 設計・検証フェーズにおいて発生する 重要な技術的・組織的課題に対し、責任者として課題解決を主導
  • 導入IPに関して、IPベンダとの技術的な折衝・仕様調整・課題対応を統
  • 日本・インド・ベトナムの設計拠点からなる グローバル開発チームをマネジメントし、役割設計・人材育成・体制強化を推進

※就業場所の変更の範囲、従事すべき業務の変更の範囲については、選考時に詳細をお伝えいたします。


Qualifications

【MUST】

  • サブシステムまたはIPレベルでの 技術的なリード経験
     (設計レビュー主導、技術判断、設計方針策定など)
  • 複数のエンジニアや関係チームと連携し、技術と開発をまとめた経験
  • 英語による 技術的な議論・調整、またはグローバルチームとの業務に抵抗がないこと
  • 日本語:ビジネスレベル

【WANT】

  • 課長(Section Manager)または同等のピープルマネジメント経験
  • SoC開発における 複数メンバー/複数拠点(海外含む)のマネジメント経験
  • リソース計画、要員配置、育成計画など 組織運営への主体的な関与経験
  • 中長期視点での 技術ロードマップや体制検討への関与経験
  • 外部IPベンダやパートナーとの技術的なコミュニケーションに関与した経験
     (仕様確認、制約条件整理、課題対応など)
  • PCIe, UCIe, USB, UFSを含む高速インタフェースにおける仕様検討・設計・検証の実務経験
  • 車載SoC、または 機能安全・品質要求の高い製品開発経験
  • 電源分離設計および物理設計(P&R)に関する知識
     

Additional Information

ルネサスは、「To Make Our Lives Easier(人々の暮らしをより豊かで快適にする)」というPurposeのもと、組込み半導体ソリューションを提供するグローバル企業です。世界30か国以上で活躍する21,000人を超えるエンジニアや課題解決のプロフェッショナルとともに、自動車、産業、インフラ、IoT分野における世界最先端のテクノロジー開発に携わり、より安全で、健康的で、環境にやさしく、スマートな未来の実現に貢献しています。 

 

ルネサスでは、「TAGIE(Transparent、Agile、Global、Innovative、Entrepreneurial)」を企業文化の中核としています。TAGIEは、私たちの働き方や成長のあり方、そしてPurposeの実現に向けた取り組みを支える共通の価値観です。この協調的な精神と挑戦するマインドセットが、半導体技術を通じた産業の変革と、世界中の人々の暮らしへの貢献を可能にしています。 

 

私たちは、競争力のある報酬制度に加え、充実した福利厚生をご用意しています。福利厚生の詳細については、選考プロセスの中でご案内いたします。 

 

私たちとともに未来を創造する挑戦に、ぜひ参加しませんか。皆さまからのご応募をお待ちしております。 

  1. エンジニア
  2. 小平市
  3. No

求人ID

11015287_2026-03-02

職種検索

Browse Jobs