HPC High-Speed SerDes Interface Evaluation Engineer/ Leader
この欠員は期限切れです。 下の同様の職務を参照してください...
【募集背景】
自動車の電動化・知能化が進む中、車載SoCはクルマの性能・機能を支える中核技術として位置づけられています。
R-Carシリーズは、CPU、高速インタフェース、メモリ、AI/ビデオ、機能安全、セキュリティなど、多数のSoC IPを高度に統合した大規模SoCとして発展を続けてきました。
この中でも、高速SerDesインタフェース(PCIe、CSI、DP、UCIe 等)は、SoC全体の性能や信頼性に直結する重要な要素であり、実機評価や信号品質の確認を通じた品質確保がますます重要になっています。
設計の高度化・高速化に伴い、評価段階においても、評価方針の整理や結果の技術的な判断を担える人材の必要性が高まっています。
当部門では、評価の実務に精通し、設計チームやIPベンダと連携しながら高速SerDesインタフェース評価を技術的にリードできる人材を求めています。
評価領域を軸に開発全体に関与し、SoC品質の底上げに貢献いただけることを期待しています。
【業務内容】
- 車載SoC(R-Carシリーズ)における 高速SerDesインタフェース評価を技術面でリード
-対象例:PCIe、CSI、DP、UCIe、SerDes PHY、その他高速I/F - 実機評価、信号品質評価、ストレス試験、規格適合性確認などを通じて、高速インタフェースの品質・信頼性確保を主導
- 評価仕様・評価方針の整理、評価項目の設計、評価結果の取りまとめを担当
- 不具合発生時には、設計チーム、SoCチーム、IPベンダと連携し、原因切り分けおよび対策検討を推進
- 国内外(日本・インド・ベトナム)の評価・設計メンバーを技術面でリードし、評価の進め方や判断基準の整理を通じてチーム全体の品質向上に貢献
※就業場所の変更の範囲、従事すべき業務の変更の範囲については、選考時に詳細をお伝えいたします。
【MUST】
- 高速インタフェース(SerDes、PCIe、UCIe 等)に関する評価または検証の実務経験
- 実機評価、信号品質評価、ストレス試験などを通じた不具合解析、原因切り分け、対策検討の経験
- 評価結果を整理し、設計チームや関係者と技術的な議論・調整を行った経験
- アナログ回路やアナログ特性に関する知識・評価経験(PLL、PHY、ジッタ、ノイズ、SI/PI など)
- インド・ベトナムの設計拠点およびIPベンダと、英語で技術的な連携・調整ができること
【WANT】
- PCIe、CSI,、DP、UCIe、SerDes PHY など、特定の高速I/Fにおける評価リードまたはサブリード経験
- オシロスコープ、BERT、TDR 等を用いた高速信号測定・解析の経験
- 外部IPベンダとの技術的な問い合わせ、課題調整、評価結果共有の経験
- 車載向けSoC、または品質・信頼性要求の高い製品における評価経験
- 評価領域を軸に、設計・SoC全体との連携範囲を広げていきたい志向
- 日本語:コミュニケーションレベル
ルネサスは、「To Make Our Lives Easier(人々の暮らしをより豊かで快適にする)」というPurposeのもと、組込み半導体ソリューションを提供するグローバル企業です。世界30か国以上で活躍する21,000人を超えるエンジニアや課題解決のプロフェッショナルとともに、自動車、産業、インフラ、IoT分野における世界最先端のテクノロジー開発に携わり、より安全で、健康的で、環境にやさしく、スマートな未来の実現に貢献しています。
ルネサスでは、「TAGIE(Transparent、Agile、Global、Innovative、Entrepreneurial)」を企業文化の中核としています。TAGIEは、私たちの働き方や成長のあり方、そしてPurposeの実現に向けた取り組みを支える共通の価値観です。この協調的な精神と挑戦するマインドセットが、半導体技術を通じた産業の変革と、世界中の人々の暮らしへの貢献を可能にしています。
私たちは、競争力のある報酬制度に加え、充実した福利厚生をご用意しています。福利厚生の詳細については、選考プロセスの中でご案内いたします。
私たちとともに未来を創造する挑戦に、ぜひ参加しませんか。皆さまからのご応募をお待ちしております。
- エンジニア
- 小平市
- No
求人ID
11015283_2026-03-02