HPC SoC Document Workflow Development Engineer / Leader class
この欠員は期限切れです。 下の同様の職務を参照してください...
【募集背景】
自動車の電動化・知能化が進む中、車載SoCはクルマの性能・機能を支える中核技術として位置づけられています。
R-Carシリーズは、CPU、高速インタフェース、メモリ、AI/ビデオ、機能安全、セキュリティなど、多数の異なるSoC IPを高度に統合した大規模SoCとして発展を続けてきました。
当部門では、SoC製品開発における設計フロー、要件管理およびトレーサビリティ、ドキュメンテーションの管理、開発およびお客様に提供するハードウェアマニュアルの作成を担っております。
本募集では、SoC製品開発におけるドキュメンテーション作成ワークフローの開発およびハードウェアマニュアルの開発において、効率的な作成フローの確立、ヒューマンエラー削減の為の自動化をリードできるリーダーを求めています。
【業務内容】
車載用SoC (R-Carシリーズ) の仕様書・ユーザマニュアルの作成フロー開発エンジニアまたはチームマネージャー
【職務内容】
- 仕様書・ユーザマニュアル作成フローの課題定義と改善計画立案と業務管理
- ヒューマンエラー削減の為の自動化方法の立案と遂行
- 要件管理およびトレーサビリティの遂行
- 多拠点開発チームのドキュメンテーション管理
※就業場所の変更の範囲、従事すべき業務の変更の範囲については、選考時に詳細をお伝えいたします。
【MUST】
- LSIのデジタルフロントエンド設計チームのマネージメント経験
- LSI/IPの仕様書執筆経験
- 英語によるコミュニケーションスキル
【WANT】
- Pythonを代表とするスクリプト言語
- CPU/GPU/画像IP/バス/メモリコントローラーなどSoC主要IPの知識
ルネサスは、「To Make Our Lives Easier(人々の暮らしをより豊かで快適にする)」というPurposeのもと、組込み半導体ソリューションを提供するグローバル企業です。世界30か国以上で活躍する21,000人を超えるエンジニアや課題解決のプロフェッショナルとともに、自動車、産業、インフラ、IoT分野における世界最先端のテクノロジー開発に携わり、より安全で、健康的で、環境にやさしく、スマートな未来の実現に貢献しています。
ルネサスでは、「TAGIE(Transparent、Agile、Global、Innovative、Entrepreneurial)」を企業文化の中核としています。TAGIEは、私たちの働き方や成長のあり方、そしてPurposeの実現に向けた取り組みを支える共通の価値観です。この協調的な精神と挑戦するマインドセットが、半導体技術を通じた産業の変革と、世界中の人々の暮らしへの貢献を可能にしています。
私たちは、競争力のある報酬制度に加え、充実した福利厚生をご用意しています。福利厚生の詳細については、選考プロセスの中でご案内いたします。
私たちとともに未来を創造する挑戦に、ぜひ参加しませんか。皆さまからのご応募をお待ちしております。
- エンジニア
- 小平市
- No
求人ID
20019337_2025-03-01