車載用SoC設計におけるCPU開発エンジニア
この欠員は期限切れです。 下の同様の職務を参照してください...
車載用SoC (R-Carシリーズ) のデジタル回路設計/検証業務
【開発対象IP】
- CPUおよび関連IP(Interconnect, Interrupt, Debug/Trace function, etc)
【職務内容】
- 要求事項からコンセプトとターゲットの具体化
- 機能・検証戦略のグランドデザイン
- DFT/BISTのグランドデザイン
- 特性評価・評価戦略の立案
- 論理設計・検証チームのマネジメント
※就業場所の変更の範囲、従事すべき業務の変更の範囲については、選考時に詳細をお伝えいたします。
LSIのデジタルフロントエンド設計におけるCPU関連の開発経験 (3年以上)
- CPUとキャッシュコヒーレントインターコネクトの知識
- 物理的実装
- 最新セキュリティ、機能安全の知識
- Linuxの知識
- BIST実装の経験
車載向けのSoC製品は、"CASE"に代表される自動車の電子化/高機能化を実現するためのキーパーツです。従来以上に基本性能部分の高速化と低電力化が求められるとともに、高速I/F(DDR, SerDes, etc.)対応、機能安全対応、高度なセキュリティへの対応、大規模回路の短TATでの実装など、幅広い技術の集積が必要となります。これらのSoC製品のキーとなるCPUおよび関連IPの設計を主導するリードエンジニアを募集します。
ルネサスは「人々の暮らしを楽(ラク)にする」技術で持続可能な将来を築いていく日本を代表する半導体企業です。自動運転やIoTなど多様な分野において、先進的な製品やソリューションを提供しています。当社の製品は、世界中の主要な電子機器メーカーに採用され、日々の暮らしに欠かせない身の回りのあらゆる電子機器に使用されています。 当社では世界25カ国の製造・開発・販売拠点において20,000人以上の従業員が働いています。グローバルチームとして、すべての従業員が、行動指針である「Renesas Culture」をもとに、互いに学習、協力、成長、目標に向けて前進しながら、日々さまざまな課題解決に取り組んでいます。 当社を取り巻く環境は近年の活発な大型M&Aを含めて、他に類を見ないほどダイナミックに動いています。今後もインフラやデータエコノミー関連の急成長市場でのシェア拡大や、産業/IoTや自動車分野でのプレゼンス強化を図ります。変化の激しい中、グローバルチームの一員として、私たちと一緒に持続可能な将来を築いていただける方をお待ちしています。
- エンジニア
- 小平市
- No
求人ID
20011253_2024-03-22