ご応募いただく際に寄せられたご質問について、回答をまとめました。
ルネサスの新卒採用サイトトップの上部にあるEntryボタンからご応募ください。
応募可能です。事務系職種は、文理を問わず全学部全学科が募集対象です。
ルネサスのマイページから、適宜ご案内します。
半導体を学んだご経験がなくとも、入社後に基礎から勉強する機会がありますので、ご安心ください。「半導体ビジネスのキ―パーソンになりたい!」というやる気のあふれる方を、お待ちしています。
選考の際に一律の基準はありませんが、英語など高い語学能力をお持ちの方は評価します。入社後にも語学について学ぶことのできる機会を設けていますので、ご安心ください。
説明会や面談など、すべてオンラインで実施します。
職種別採用にて採用活動を行っておりますので、職種については内定段階で決定します。正式な配属先については、本人の希望を尊重した上で、適性・能力・配属先職場のポジションを総合的に考慮し、入社前の配属面談を通じて決定します。
ルネサスには寮や社宅はありません。家賃補助制度があります。
職種によって異なりますが、おおよそ東京都、群馬県、茨城県の関東圏です。