採用条件や選考内容など、
募集に関する情報を
ご案内します。
ルネサスは、あらゆる多様性 (ダイバーシティ) や価値観を尊重し、互いに受容 (インクルージョン) する職場環境の整備と企業風土の醸成に積極的に取り組んでいます。新卒採用においても、性別選択や写真登録の部分について対応を行っています。
①ルネサス エレクトロニクス株式会社
②ルネサス セミコンダクタ マニュファクチュアリング株式会社
※ウエハプロセス技術エンジニア職種のみ、①あるいは②の会社に入社となります。
※募集項目の内容については2社共通です。
ルネサス エレクトロニクス株式会社:各種半導体に関する研究、開発、設計、製造、販売およびサービス
ルネサス セミコンダクタ マニュファクチュアリング株式会社:電子部品、電気部品等の製造販売 (集積回路の前工程製造)
2024年3月までに四年制大学・大学院または高等専門学校を卒業・修了見込みの方
※原則として2024年4月に入社可能な方
技術系総合職 (理系対象) 、事務系総合職 (文系・理系対象)
ルネサスでは「職種別採用」を実施しています。応募の際にはチャレンジしたい「職種」を選択いただき、職種別に選考を行います。職種選択の際には専攻を問いません。
※英語など語学スキルの高い方を積極的に募集します。
高専卒:220,000円
学部卒:250,000円
修士了:270,000円
博士了:300,000円
時間外勤務手当、通勤手当 など
昇給年1回、賞与年2回
本社 9:00-17:45
実働7時間45分 休憩60分
※時間帯は事業所により異なる
全国各事業所および海外事業所
国内拠点:東京、群馬、茨城、山形、愛媛、熊本、大分ほか
※応募の際、勤務地の希望はできません。
年間休日125日 (2023年)
完全週休二日制、年次有給休暇 初年度23日
技術系職種:理系の学部学科
事務系職種:全学部全学科
本社・米沢工場:屋内禁煙 (屋内喫煙可能場所あり)
武蔵事業所、高崎事業所、那珂事業所・大分工場・西条工場・川尻工場:敷地内禁煙 (屋外喫煙可能場所あり)
ご自身のスキルや能力を高められる育成プログラムをご用意しています。
入社1年目
入社後には、社会人としての基礎的なスキルや半導体について学んでいただきます。配属後にはひとりずつに育成担当者をつけ、OJTを中心に実務を通じて成長できる環境です。ルネサスには、深く広く技術・ビジネス・製品について学ぶことができるフィールドがあります。
入社2年目以降
2年目の終わりに「研修成果報告」があり、成果を論文などでまとめ、関係者に発表します。それ以外にも、技術講座の専門コースやご自身で自由に選択できる自己啓発のコースなど、多数のプログラムをご用意しています。
従業員それぞれが安心して働くことができる環境を整えています。例えば、仕事と育児の両立に役立つ、法定以上の期間の出産休暇や育児休職、育児のための短時間勤務制度などがあります。また、恒久的かつ本格的な在宅勤務制度 (Work from home) も導入されています。
将来への備えをサポート
各種社会保険、財形貯蓄制度、企業年金制度など
日常の生活をサポート
フレックスタイム、在宅勤務制度、出産休暇、育児休職、家賃補助制度など
3月
4月
5月
エントリーシートの登録後、適性検査を受検いただきます。
この適性検査の受検完了をもって、選考へのエントリーが終了します。
なお、セールス職種では自己PR動画も同時に登録いただきます。
ルネサスでは1人ひとりと向き合うため、個人面談を実施しています。
面談の際には仕事の内容など、みなさんからのご質問をお受けしています。
6月
職種のマッチングが成立した方と、入社の意思などを確認します。